问题描述:
2013年7月上市的新NSC、EZD400/630产品可以加几个触点?所属产品线:
Osmart NSC; EasyPact EZD解决方法:
2013年7月上市的新NSC、EZD断路器中400、630壳架等级产品与CVS同一个平台,可以安装3个OF,1个SD,1个SDE。EZD带漏电产品可以在该基础上再加一个SDV。
是否有帮助?
{}
2013年7月上市的新NSC、EZD断路器中400、630壳架等级产品与CVS同一个平台,可以安装3个OF,1个SD,1个SDE。EZD带漏电产品可以在该基础上再加一个SDV。
是否有帮助?