我们今天能为您提供什么帮助?

ATV212变频器高于50HZ运行如何设置?

问题描述:
ATV212变频器高于50HZ运行如何设置?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

以变频器0-10V模拟量调速,端子启动为例介绍。

如果不清楚如何进入菜单和接线,请点击下面链接查看:

ATV212变频器如何进入菜单:菜单介绍

ATV212变频器设置0-10V模拟量调速和端子启动:ATV212变频器0-10V模拟量调速和端子启动如何设置?

功能描述:如果想让变频器输出60Hz。

需要设置3个参数,设置步骤如下:

①最大输出频率FH设置为60Hz②最高频率UL设置为60Hz;③VIA输出频率水平F204设置为60Hz。

参数设置是否正确请按下面步骤检测:

启动变频器后,将模拟量给定值调节到最大,查看输出频率是否为60Hz。