搜索常见问题解答
什么是中压断路器的截流值?
问题描述:
什么是中压断路器的截流值?所属产品线:
HVX; FP解决方法:
当断路器开断小电感电流时,由于电流较小,电弧不稳定,可能在过零点之前就分断,此时的电流被称为截流值;开断大电流时电弧较稳定,一般都在过零点分断,
不易产生截流。截断的电流能量将在负载端的感容性负载之间震荡,从而产生操作过电压的一种——截流过电压。所以中压断路器要求尽可能小的截流值以减小操作
过电压,SF6断路器由于SF6气体的特性,更易于维持细小电弧,而真空断路器更有可能产生截流现象。大量的实践表明,截流值主要取决于触头材料,和触头
开距和极间磁场也有关系。
施耐德的HVX的截流值为3A,操作过电压限制在2.5Un以下;EV12的截流值为4A;SF系列SF6断路器截流值为2~10A。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: