我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
iC65及VIGI iC65 和iC65-S及VIGI iC65-S 主要区别是什么?
问题描述:
iC65及VIGI iC65 和iC65-S及VIGI iC65-S 主要区别是什么?

所属产品线:
iC65; Vigi iC65

解决方法:

iC65和iC65-S主要区别如下:

iC65(包含GB/T10963.1 / GB/T 14048.2 ) iC65-S
认证

iC65 (GB/T10963.1)有CCC,CE(iC65L25A有CE和CB认证)

IC65N和IC65H有CCS

IC65H 可定制UL1077认证( 订货流程采取提前报备,见单生产的方式 )

iC65 (GB/T 14048.2)有CCC、CE及CB认证

只有CCC
外观 双卡扣,有visi-safe,visi-trip 单卡扣,无visi-safe,visi-trip
分断能力 6kA, 10kA, 15kA

6kA, 10kA

VIGI iC65和VIGI iC65-S主要区别如下:

VIGI iC65 VIGI iC65-S
认证

有CCC

VIGI IC65 ELM 有CE 认证

只有CCC
外观 双卡扣,有visi-trip 单卡扣,无visi-trip
类型 有A类和F类

只有A类

漏电电流 30, 100, 300 mA 30, 300 mA
其它 有过压保护型和延时型 无过压保护型和延时型


是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围:
  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 施耐德电气社区
  • 人才招聘与职业发展
  • 公司介绍
  • 新闻中心
  • 投资者
  • EcoStruxure 架构与平台
  • 职位搜索
  • mySchneider一站式数字化业务平台
  • 搜索常见问题解答
    • 支持中心热线 4008101315
    • Cookie通告
    • 使用条款
    • 京ICP备05053940号-6
    • 更改您的 cookies 设置