我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德各系列变频器的控制方式从IO模式更改为组合通道或隔离通道时,哪些参数恢复出厂设置了?

问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0、ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV71、ATV61、ATV340、ATV320变频器的控制方式从IO模式更改为组合通道或隔离通道时,哪些参数恢复出厂设置了?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

ATV930,ATV630变频器的控制方式参数(CHCF)由IO模式修改为组合通道后,命令与参考值里面的参数会恢复到出厂默认值,其他参数不会恢复到出厂默认值。

ATV340变频器的控制方式参数(CHCF)由IO模式修改为组合通道后,命令与参考值里面的参数会恢复到出厂默认值,其他参数不会恢复到出厂默认值。

ATV610变频器的控制方式参数(CHCF)由IO模式修改为组合通道后,命令与参考值里面的参数会恢复到出厂默认值,其他参数不会恢复到出厂默认值。

ATV320变频器的控制方式参数(CHCF)由IO模式修改为组合通道后,会将变频器所有参数恢复到出厂默认值。

ATV61,ATV71变频器的控制方式参数(CHCF)由IO模式修改为组合通道后,会将除通讯参数和编程卡参数外的其他变频器参数恢复到出厂默认值。

如果已经将控制模式(CHCF)参数设置了I/O配置,参数里就不显示隔离通道(SEP)。只需先改为组合通道(SIM),然后重新进入该参数,即可看到隔离通道选项。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。

变频器的组合模式,分离模式,IO模式有什么区别?