{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
XBTGTW和IPC的Runtime系统如何恢复?
问题描述:
XBTGTW和IPC的Runtime系统如何恢复?

所属产品线:
Magelis XBT GTW

解决方法:

(以下将IPCXBTGTW简称目标机器)注意:需要保证PC上的Vijeo Designer软件版本需要和目标机器的Rumtime for Windows的版本是一致的才可以进行Runtime的恢复。

一,使用以太网方式恢复目标机器的Rumtime

1,需要关闭PC和目标机器的防火墙,控制面板――防火墙――关闭

2,设置PCIPC的网卡IP地址在一个网段,并可以相互PING

3,在目标机器中打开Runtime恢复工具(通常放在目标机器的桌面上)或者如下图调用

4,在PC上运行Runtime安装工具

5,在Runtime安装工具中选择IPC系列,以太网方式,IP地址输入目标机器的IP,然后点击发送

6,点击Yes以后,目标机器将重新启动,等启动完成以后在重新双击打开目标机器上的Runtiem恢复工具,直到传输完成。

二,使用USB方式恢复目标机器的Rumtime

1,在目标机器中打开Runtime恢复工具(通常放在目标机器的桌面上)或者到开始-程序菜单中调用

2,在PC上运行Runtime安装工具

3,在Runtime安装工具中选择IPC系列,USB方式,然后点击发送

4,点击Yes以后,目标机器将重新启动,等启动完成以后在?新双击打开目标机器上的Runtiem恢复工具,直到传输完成。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: