{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
施耐德低压配电断路器可以用于海拔2000m以上吗?
问题描述:
施耐德低压配电断路器可以用于海拔2000m以上吗?

所属产品线:
MT/NW 1000V

解决方法:

可在海拔2000m以上运行,海拔高于2000m时,性能将下降。

● IEC60947.2标准规定了海拔高度与介电特性的关系,海拔低于2,000 m时,对断路器的性能无显著影响。

● 当海拔高于2,000 m后,必须考虑空气冷却和介电特性下降等条件,因此厂商应与用户协商工况条件或进行特殊设计。

● 下面列表给出NW风电专用,MT MVS NSX CVS M9 A9的海拔降容表。在海拔超过2,000 m分断能力保持不变的情况下,对额定电流作出的修正值。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: