问题描述:
Link150默认的IP地址及用户名和密码是多少?所属产品线:
Link150以太网关解决方法:
默认IP地址是169.254.YY.ZZ,其中YY和ZZ是Link150 MAC地址的最后两个字节,例如:如果Link150的MAC地址是00-B0-D0-86-BB-F7,对应十进制数是0-176-208-134-187-247,则此Link150默认IP地址是169.254.187.247。
默认用户名是:Administrator
默认密码是:Gateway
是否有帮助?