所属产品线:
Harmony 时间继电器解决方法:
时间继电器的最大操作高度是海拔2000米。
施耐德电气时间继电器产品符合IEC60664-1标准,根据该标准的描述,在超过2000米海拔的地方安装使用该时间继电器时,必须降低产品的操作电压(即降容使用)。
由于在不同的海拔高度产品的电气信号表现不同,需要按照下图中表格的海拔校正系数计算允许的实际操作电压。
计算方法:以海拔5000米为例。
海拔小于2000米时,最大开关电压为250V;
海拔为5000米时,最大开关电压为250V/1.48=169V。
是否有帮助?