{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
NSX塑壳断路器上面的UL标签是哪种UL认证?
问题描述:
NSX塑壳断路器符合哪种UL认证?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX系列塑壳断路器只符合UL60947-1认证(原UL508标准转换为UL60947,符合该标准的产品需要在符合UL认证的柜子中使用才有效,不能单独使用),并不符合针对元件的UL489认证。如果需要具有UL489认证的塑壳断路器,可以选择PowerPcat系列产品。

NSX系列符合UL认证的产品如下:《NSX塑壳断路器系列哪些产品满足UL60947-1认证?》

说明:NSX100m,NSX160m无UL认证。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: