所属产品线:
Magelis XBT GT解决方法:
替换表如下:
XBTP011010 | XBTR410 + XBTZRCO |
XBTP012010 | XBTR410 + XBTZRCO |
XBTP021010 | XBTR410 + XBTZRCO |
XBTP021010M133 | XBTR410 + XBTZRCO |
XBTP021010M163 | XBTR410 + XBTZRCO |
XBTP021110 | XBTR411 + XBTZRCO |
XBTP021110M135 | XBTR411 + XBTZRCO |
XBTP022010 | XBTR410 + XBTZRCO |
XBTP022010M145 | XBTR410 + XBTZRCO |
XBTP022110 | XBTR411 + XBTZRCO |
XBTPM027010 | XBTRT500 or XBTRT511 + XBTZRCO |
XBTPM027110 | XBTRT511 + XBTZRCO |
XBTPM027010M160 | XBTRT500 or XBTRT511 + XBTZRCO |
XBTZRCO为安装适配器,目前已停产。
是否有帮助?