ATV21、ATV212变频器如何设置自由停车功能?
如果不清楚如何进入菜单和接线,请点击下面链接查看:
ATV212变频器如何进入菜单:菜单介绍
变频器接线图点右侧查看:接线图
功能描述:ATV21,ATV212变频器设置自由停车。
有三种方法可以实现该功能,具体设置如下:
(一)F端子设置为运行许可正向,R端子设置为运行许可反向。需要设置4个参数:
①一直有效的逻辑功能1 F108设置为0;②一直有效的逻辑功能2 F110设置为0;③F逻辑输入功能F111设置为56;④R逻辑输入功能F112设置为57。
参数设置是否正确请按下面步骤检测:
F端子断开时,变频器禁止输出,电机自由停机;F端子接通时,电机正向运行。
R端子断开时,变频器禁止输出,电机自由停机;R端子接通时,电机反向运行。
(二)F端子设置运行许可,R端子设置正转分配
①一直有效的逻辑功能1 F108设置为0;②一直有效的逻辑功能2 F110设置为0;③F逻辑输入功能F111设置为1;④R逻辑输入功能F112设置为2。
参数设置是否正确请按下面步骤检测:
起动时,先将F端子接通,变频器准备就绪,然后将R端子接通,变频器起动;
停机时,如果将F端子断开,变频器自由停机;如果将R端子断开,变频器斜坡停机。
(三)F端子设置为取反运行许可,R端子设置为正转分配
①一直有效的逻辑功能1 F108设置为0;②一直有效的逻辑功能2 F110设置为1;③F逻辑输入功能F111设置为54;④R逻辑输入功能F112设置为2。
参数设置是否正确请按下面步骤检测:
起动时,先将F端子断开,变频器准备就绪,然后将R端子接通,变频器起动。
停机时,如果将F端子接通,变频器自由停机;如果将R端子断开,变频器斜坡停机。
ATV21,ATV212变频器通讯控制设置自由停车步骤请参看:ATV21,ATV212变频器通讯控制时,如何将停车类型改成自由停车?
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。