我们今天能为您提供什么帮助?

ATV21、ATV212变频器通讯控制时,如何将停车类型改成自由停车?

问题描述:
ATV21,ATV212变频器通讯控制时,如何将停车类型改成自由停车?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

ATV21,ATV212变频器通讯控制时,控制字(FA00)的Bit11可以激活自由停车。

在控制变频器停机时,可以按照以下方式:

1. 如果控制字(FA00)的Bit10=0,Bit11=0,变频器会按照斜坡停车方式停机;

2. 如果控制字(FA00)的Bit10=0,Bit11=1,变频器会按照自由停车方式停机;

3. 如果控制字(FA00)的Bit10=1,Bit11=1,变频器会按照自由停车方式停机。

ATV21,ATV212变频器端子控制自由停车步骤请参看:ATV21,ATV212变频器如何设置自由停车功能?