问题描述:
EZS有几种壳架电流规格的产品?所属产品线:
EasyPact EZS解决方法:
EZS低压配电保护的塑壳有7种壳架电流规格,分别为63A、100A、160A、225A、250A、400A、630A。
Vigi EZS漏电保护和EZS电动机保护的塑壳有5种壳架电流规格,分别为100A、160A、250A、400A、630A。
是否有帮助?
{}
EZS低压配电保护的塑壳有7种壳架电流规格,分别为63A、100A、160A、225A、250A、400A、630A。
Vigi EZS漏电保护和EZS电动机保护的塑壳有5种壳架电流规格,分别为100A、160A、250A、400A、630A。
是否有帮助?