问题描述:
MT HA DC系列直流空气断路器能否加装本体OFF分闸位置锁模块,如何选型?所属产品线:
Masterpact NW-DC (China)解决方法:
MT HA DC系列产品可以使用MT系列框架断路器的本体OFF/分闸位置锁附件,具体选型如下表所示:
锁的类型 | 锁的规格 | 锁的订货号 | “托架”订货号 |
Profalux型 | 1锁 | P048545 | P048541 |
1锁+1锁配相同钥匙 | P048546 | ||
2锁(不同钥匙) | P048547 | ||
Ronis型 | 1锁 | P048549 | |
1锁+1锁配相同钥匙 | P048550 | ||
2锁(不同钥匙) | P048551 |
是否有帮助?