{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
带漏电保护的塑壳断路器(100-630A)可以取消漏电跳闸功能么,如何取消?
问题描述:
带漏电保护的塑壳断路器(100-630A)可以取消漏电跳闸功能么,如何取消?

所属产品线:
塑壳断路器

解决方法:

带漏电保护的塑壳断路器(100-630A)有NSX,CVS,NS/NSE(已停产),EZD,其中除去NSX、NS既可以拼装也有一体式的外,其他均为带漏电一体的。

1.VigiNSX、VigiNS断路器允许用户自行拆下漏电模块,取消漏电保护。
2.VigiNSX,VigiNS,VigiNSE,VigiCVS,VigiEZD400、630可以将断路器与漏电模块之间的连接装置拆下,用绝缘胶带隔开漏电模块上的两个触点即可取消漏电保护。可参考以下图示。
3.VigiEZD100-250A无法取消漏电保护。

注:2013年7月上市的vigi EZD400的断路器(如订货号为EZD400E3400ELK)可以取消漏电保护,之前的旧产品(如订货号为EZD400E3400ELZ)则无法取消漏电保护。vigi EZD630新旧产品均可取消。



是否有帮助?