我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器端子加减速功能如何设置?

问题描述:
ATV340变频器端子加减速功能如何设置?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:
如果不清楚如何进入菜单和接线请点击下面相关链接查看。

变频器如何进入菜单:菜单介绍

变频器接线图:接线图

为避免功能冲突,请先恢复出厂,步骤请看:恢复出厂

注意恢复出厂会导致之前设置参数丢失。

端子加减速功能设置以下面为示例:

变频器通过DI1端子启停,通过DI3端子加速,通过DI4端子减速,设置步骤:

1、设置通过DI1端子启停变频器,设置频率切换分配为参考频率通道2(端子加减速功能必须在参考频率通道2生效时有效)。

2、因DI4默认被设置为故障复位,需要将此功能取消。

3、设置DI3端子为加速,设置DI4端子为减速。

请按下列步骤检查参数设置是否正确:

1、+24V和DI1、DI3端子都接通,变频器运行,频率从0开始一直加速直到50Hz,断开DI3端子变频器会保持当前频率运行。

2、+24V和DI1、DI4端子都接通,变频器运行,从当前频率一直减速直到0Hz。

3、给定频率需要断电后保存请点击右侧链接查看:端子加减速给定频率保存