技术常见问答

询问问题

如何用SD卡更改M241和M251的节点名称?

问题描述:

如何用SD卡更改M241和M251的节点名称?

所属产品线:

Modicon M241

解决方法:

1.在SOMACHIN/Logic Builder中,在主菜单中转到项目/大容量存储(USBSD卡)。

2.点击添加新的(+黄色符号)。

3.单击选择命令并选择“SetNoNDENAME”。

4.在设备名称字段中输入期望的节点名称。

5.单击Generate并选择SD卡或生成稍后将移动到SD卡的文件的位置。

注意:用于此FAQ的软件是SOMACH 4.1 SP2SOMCHIN 4.2SOMACH 4.3

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?