问题描述:
TWDLCAA16DRF停产替代所属产品线:
Modicon M221解决方法:
TWDLCAA16DRF Twido控制器若没有使用Canopen和Asi两种协议,建议的替代型号是TM221C16R。
TWDLCAA16DR与TM221C16R对比
总I/O点数: 16 (Twido) vs 16 (M221)
数字量输入:9 (Twido) vs 9 (M221)
继电器输出:7 (Twido) vs 7 (M221)
模拟量输入(0-10V):0 (Twido) vs 2 (M221)
电源:240VAC (Twido) vs 240VAC (M221)
软件的兼容性:
- SoMachine Basic软件可以将Twido的应用程序转换为M221(但不支持Asi & CanOpen等功能)
机械的兼容性:
-宽度相同70毫米,深度(高度)相同90毫米
- M221可以支持TM2数字和模拟IO模块
- 所有模块和附件TWD***不支持M221,特别是CanOpen, Asi,串口和显示模块。
- Twido + CanOpen模块= M241 CanOpen
- Twido + Asi模块= M221 Eth + Eth/Asi网关
是否有帮助?