我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
施耐德变频器故障复位方式有哪些?
问题描述:
施耐德变频器故障复位方式有哪些?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

不是所有的变频器故障都可以直接复位,有些故障需要断电才能复位。变频器故障复位需在故障消失后执行,施耐德变频器的故障复位方式如下:

一、面板复位:

1、ATV12、ATV310、ATV312、ATV32、ATV320、ATV61、ATV71、ATV610(固件版本V1.5及以下)、ATV630(固件版本V2.1及以下)、ATV930(固件版本V1.7及以下)、ATV340(固件版本V1.4及以下)变频器,如果变频器启停命令在面板上,则可以通过面板复位变频器故障。

2、ATV610(固件版本V1.6及以上)、ATV630(固件版本V2.2及以上)、ATV930(固件版本V1.8及以上)、ATV340(固件版本V1.5及以上)变频器,如果停止键启用=停车键总优先,不论变频器的启停命令在哪里,都可以通过面板上的RESET按键复位。

二、端子或通讯复位

1、ATV12、ATV310、ATV312变频器的控制模式只有组合和隔离两种方式。不论控制模式是组合还是隔离,如果变频器的启停是端子,那么故障复位设置给某个逻辑端子,通过端子复位。如果变频器的启停是通讯,那么通过通讯的控制字复位。

2、ATV32、ATV320、ATV61、ATV71、ATV610、ATV630、ATV930、ATV340变频器的控制模式有组合、隔离和IO模式。

(1)控制模式是组合或隔离时,如果变频器的启停是端子,那么故障复位设置给某个逻辑端子,通过端子复位。如果变频器的启停是通讯,那么通过通讯的控制字复位。

(2)控制模式是IO模式时,变频器的启停是端子:如果故障复位设置为端子,则通过端子复位;如果故障复位设置为通讯控制字的某一位,则相应控制位置1(需要有一个上升沿过程,即由0变为1的过程),变频器复位。

(3)控制模式是IO模式时,变频器的启停是通讯:如果故障复位设置为端子,则通过端子复位;如果故障复位设置为通讯控制字的某一位,则相应控制位置1(需要有一个上升沿过程,即由0变为1的过程),变频器复位。

三、自动重启动

启用自动重启动功能后,一部分故障可以在故障原因消除后,自动复位故障;

四、产品复位

可以通过面板按键、数字输入信号、通讯启用产品复位功能。产品复位是指不断开变频器主电源,将变频器执行一次重新上电,效果与变频器断开主电源再上电一样。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。



是否有帮助?

  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 施耐德电气社区
  • 人才招聘与职业发展
  • 公司介绍
  • 新闻中心
  • 投资者
  • EcoStruxure 架构与平台
  • 职位搜索
  • mySchneider一站式数字化业务平台
  • 搜索常见问题解答
    • 支持中心热线 4008101315
    • Cookie通告
    • 使用条款
    • 京ICP备05053940号-6
    • 更改您的 cookies 设置