ATV312的通信手册和通讯变量表如何获取?
问题描述:
ATV312的通信手册和通讯变量表如何获取?所属产品线:
ATV312变频器解决方法:
ATV312集成Modbus和CANopean通信协议,另通过加扩展卡还支持DeviceNet和Profibus DP通信。其通信手册地址见以下链接:
ATV312的Modbus通信手册:ATV312的Modbus通信手册
ATV312的CANopean通信手册:ATV312的CANopean通信手册
ATV312的DeviceNet通信手册:ATV312的DeviceNet通信手册
ATV312的Profibus DP通信手册:ATV312的Profibus DP通信手册
ATV312没有独立的通信地址表,可以在通信变量手册的第58页开始查找,通信变量手册:ATV312通讯变量手册
是否有帮助?