我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LC1D09-38接触器线圈电流抑制器模块是什么型号 ?
问题描述:
LC1D09-38接触器线圈电流抑制器模块是什么型号 ?

所属产品线:
国产TeSys Deca 控制继电器; 进口TeSys Deca接触器

解决方法:

LC1D09-38接触器交流线圈的型号可以配RC电路或变阻器模块作为抑流器模块,直流和低功耗线圈的接触器均内置了双向峰值限制二极管作为标准抑流器模块,不需要再另选抑流器模块,如果不使用内置的双向峰值限制二极管模块,也可以选配二极管模块。
LC1D09~38接触器线圈抑流模块型号可以参照以下表格:

模块类型

线圈电压

模块型号

RC电路(阻容)

交流24~48V

LAD4RCE

交流50~127V

LAD4RCG

交流110~240V

LAD4RCU

变阻器

交流24~48V

LAD4VE

交流50~127V

LAD4VG

交流110~250V

LAD4VU

二极管

直流24~250V

LAD4DDL



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围:
  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 施耐德电气社区
  • 人才招聘与职业发展
  • 公司介绍
  • 新闻中心
  • 投资者
  • EcoStruxure 架构与平台
  • 职位搜索
  • mySchneider一站式数字化业务平台
  • 搜索常见问题解答
    • 支持中心热线 4008101315
    • Cookie通告
    • 使用条款
    • 京ICP备05053940号-6
    • 更改您的 cookies 设置