{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
RM22控制继电器的海拔降容系数是多少?
问题描述:
RM22控制继电器的海拔降容系数是多少?

所属产品线:
Harmony 控制继电器

解决方法:

RM22控制继电器正常工作海拔是2000米。

当海拔升高时,空气稀薄,因此有必要降低产品的开关电压。下表是降容系数。

例如:

RM22用于海拔4000米

降容系数= 1.29

高度< =2000米——最大开关电压= 250V

高度 =  4000米——最大高度开关电压= 250V / 1.29 = 193.8V



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: