我们今天能为您提供什么帮助?

面板VW3A1113和远程安装套件VW3A1114尺寸各是多少?

问题描述:
面板VW3A1113和远程安装套件VW3A1114尺寸

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

面板VW3A1113尺寸图如下:

远程安装套件VW3A1114安装面板VW3A1113后的尺寸图如下:

远程安装套件VW3A1114柜门安装开孔尺寸图点此链接查看:VW3A1114柜门安装开孔图