ATV610变频器启动时为什么频率上不去?
首先检查ATV610变频器中文面板左上角显示的代码。可能有以下2种情况:
1. 如果显示的代码是RUN,说明变频器处于正常运行状态,频率上不去可能有以下原因:
(1)[高速] 设置频率过低;
(2)频率给定信号不对。
解决办法:
(1)检查[高速] 设置是否过低,如果过低,适当增大设置值。
(2)检查频率给定信号。
(3)如果频率给定是通过变频器模拟量输入端子AI*,检查AI*通道的[AI*类型]、[AI*最小值]和[AI*最大值]参数设置是否正确。
(4)如果频率给定是通过变频器模拟量输入端子AI*,检查[低速]和[高速]设置是否正确。出厂设置的模拟量输入信号和频率给定的对应关系是:[AI*最小值]~[AI*最大值]设置值对应[低速]~[高速]设置的频率值。
2. 如果显示的代码是CLI,说明变频器处于电流限幅状态,输出电流过大导致输出频率上不去。导致电流限幅的可能原因如下:
(1)电机额定参数没有按照实际接的电机的额定值设置;
(2)[电流限幅] CLI参数设置不合理;
(3)机械卡阻、电机卡顿、机械摩擦力等因素造成;
(4)负载过重。
解决办法:
(1)检查变频器外部负载特性,是否有机械卡阻、电机卡顿、机械摩擦力等因素存在;
(2)适当调整[电流限幅]CLI参数值;
(3)如果变频器低频时力矩不足,解决办法参考如下FAQ:ATV610变频器如何优化低频转矩?
(4)检查电机的带载能力是否足以支持外部负载。
是否有帮助?