我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320变频器本地远程切换如何设置?

问题描述:
ATV320变频器本地远程、手自动切换设置方法。

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

注意:变频器正常输出频率必须有启停命令和频率给定,频率给定是用来调节变频器输出频率,命令给定是用来让变频器启动或停止。

本地远程切换场景描述如下,请点击链接右侧文字设置步骤进入参数设置页面。

场景1

本地频率给定:面板绿色导航旋钮

本地命令给定:端子

远程频率给定:4-20MA模拟量

远程命令给定:端子

链接:设置步骤

场景2

本地频率给定:电位计

本地命令给定:端子

远程频率给定:4-20MA模拟量

远程命令给定:端子

链接:设置步骤