我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320变频器如何实现寸动功能参数设置?

问题描述:
ATV320变频器 寸动 参数设置

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

解决方法:

ATV320菜单操作方式请点击右侧操作方式查看:操作方式

变频器接线图请点击右侧接线图查看:接线图

设置寸动功能前请恢复出厂设置,恢复出厂设置点击右侧出厂设置查看:出厂设置

寸动功能描述:

寸动功能仅在命令通道和给定通道在端子上时才有效。ATV320变频器出厂默认DI1与+24导通为正转信号,变频器运行需DI1与+24导通。

DI3为寸动端子,DI3与+24导通,变频器以寸动频率为10Hz运行。


参数设置步骤和代码含义如下:

设置寸动端子为DI3,寸动频率为10Hz