[Q&A]ATV610系列变频器有IO扩展卡吗?
问题描述:
ATV610系列变频器有IO扩展卡吗?所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
ATV610以N4和N4Z结尾的变频器可以加装IO扩展卡,型号如下表所示:
| 说明 | IO类型 | 型号 | |||
| 逻辑输入 | 逻辑输出 | 模拟输入 | 继电器输出 | ||
| 逻辑和模拟IO卡 | 6 | 2 | 2 | - | VW3A3203 |
| 继电器输出卡 | - | - | - | 3 | VW3A3204 |
需要注意的是:VW3A3203里带的模拟量输入是差动模拟输入,可以设置为电流(0-20/4-20ma)或探针(PTC,PT100,或者2线或3线PT1000)输入;VW3A3204里带的继电器输出是常开触点。
以N4ZC结尾的变频器是不支持加装IO扩展卡的。
IO卡如何安装请点击右侧文字查看:ATV610系列变频器IO扩展卡和通讯卡如何安装?
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。