我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630,ATV930面板左上角显示RDY,不运行如何处理?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0,ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0面板左上角显示RDY,不运行如何处理?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

如下图图1所示,ATV630,ATV930简易面板左上角显示RDY;图2,ATV630,ATV930中文面板左上角也显示RDY。这两种情况都是表示ATV630,ATV930变频器处于就绪状态,这是正常状态,可以启动。若变频无法启动可参考以下解答:ATV630,ATV930变频器无法启动是什么原因?

图1

图2

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。