浏览常见问题解答

[Q&A]BMXFTB4000这个X80模块的新40点IO连接器能否用在BMXDDI3202K上?

发布日期: 22 二月 2021

问题描述:

BMXFTB4000这个X80模块的新40点IO连接器能否用在BMXDDI3202K上?

所属产品线:

Modicon X80 I/O平台

解决方法:

不能用在BMXDDI3202K模块上。目前 (2021-02-10)只有两个模块可以用新40点连接器BMXFTB4000,以下:

BMXDRC0805 继电器输出模块;

BMXDAO1615 三端双向可控硅隔离型输出模块;


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。