ATV610变频器模拟量输出如何设置?
问题描述:
ATV610变频器模拟量输出如何设置?所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
ATV610使用模拟量输出作为反馈,需要在变频器对应的模拟量输出通道,进行参数配置(包括:AQ功能分配,AQ类型,AQ最小/最大输出值等)
例如:将AQ1功能设置为电机频率,输出类型为4-20mA
参数修改路径为: “完整设置”-“输入输出”-“AQ1配置”菜单下:

注意:接线时,AQ1为正,COM为负。
AQ1输出4-20mA对应范围为:0 至[最大频率] tFr
相关视频介绍,请参考ATV610模拟输入输出设置
AQ具体能设置为哪些功能,请参考ATV610变频器编程手册。
常见问题:
是否有帮助?