问题描述:
EZD系列断路器有额定电流800A的吗?所属产品线:
EasyPact EZD; Compact NS630b-1600A解决方法:
EZD系列断路器没有额定电流800A的,EZD系列壳架电流从100~630A,最大额定电流到630A。
额定电流800A塑壳断路器,可选购NS630b~1600A。
是否有帮助?
{}
EZD系列断路器没有额定电流800A的,EZD系列壳架电流从100~630A,最大额定电流到630A。
额定电流800A塑壳断路器,可选购NS630b~1600A。
是否有帮助?