问题描述:
变频器长时间不上电,再次使用时要注意什么?所属产品线:
变频器与软起动器解决方法:
变频器长时间不上电,内部电容器的性能可能会降低。
1、对于ATV12、ATV310系列变频器,在经过2年以上长时间存放后,通过可调变压器先以额定电压的80%通电30分钟,再以额定电压的100%通电30分钟。
2、对于ATV212、ATV312、ATV32、ATV61、ATV71系列变频器,在经过2年以上长时间存放后,通过可调变压器先以额定电压的25%通电30分钟,再以额定电压的50%通电30分钟,然后以额定电压的75%通电30分钟,最后在以额定电压的100%通电30分钟。
3、对于ATV320、ATV340、ATV610、ATV630、ATV930系列变频器,如果生产日期超过1年,或者经过以下时段未连接电源,需要在运行之前以额定电压通电1小时。
①在最高储存温度 +50°C (+122°F) 下达 12 个月。
②在最高储存温度 +45°C (+113°F) 下达 24 个月。
③在最高储存温度 +40°C (+104°F) 下达 36 个月。
待通电完成后再正常启动变频器。具体注意事项可查阅变频器的安装手册。
是否有帮助?