我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器PID及休眠唤醒功能如何设置?

问题描述:
ATV340变频器恒压供水应用如何设置参数?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

如果不清楚如何进入菜单和接线请点击下面相关链接查看。

变频器如何进入菜单:菜单介绍

ATV340PID设置视频:PID设置视频

为避免功能冲突,请先恢复出厂,步骤请看:恢复出厂

注意恢复出厂会导致之前设置参数丢失。

PID功能设置以下面为示例:以恒压供水为例,现场压力表量程0-10公斤,压力表模拟量类型0-10V,稳压在5公斤,PID给定为变频器内部给定。当压力达到5公斤,输出频率下降到25Hz以下超过20s以后,变频器休眠,压力降到5公斤以下,变频器唤醒。

设置步骤:

1,设置频率给定为端子,启动命令为端子。

2,设置PID反馈:PID反馈为AI1端子,AI1模拟量类型0-10V(如果压力表模拟量类型4-20mA,请将AI1类型改为4-20mA)。PID反馈最小值0、最大值100。

设置PID给定:内部PID给定设置为是,内部PID给定值最小值0,最大值为100。此时压力表反馈值0-10公斤对应PID过程值0-100,稳压5公斤内部PID给定为50。

3,ATV340变频器没有休眠唤醒菜单,需要使用低速运行超时功能来实现休眠。

设置休眠:低速频率设置20Hz,低速超时设置为20s,休眠偏置设置5Hz。那么压力达到5公斤频率下降,下降到25Hz以下超过20s后,变频器休眠。

设置唤醒:变频器没有唤醒设置,当压力下降到5公斤以下,频率给定会慢慢增加,大于25Hz,变频器开始输出。

注意:25Hz为低速频率+休眠偏置之和

请按下列步骤检查参数设置是否正确:先把DI1与+24导通让变频器运行。现场压力表压力小于5公斤,变频器输出从0加速到50Hz;压力≥5公斤输出频率慢慢下降,频率下降到25Hz以下超过20秒以后变频器休眠;当压力小于5公斤,频率给定慢慢增加,频率给定大于25Hz,变频器被唤醒。

请注意:参数内部PID给定设置的是目标压力值对应的过程值,由于目前市面上部分远传压力表反馈值不准确,5公斤压力时反馈不一定是50,在调试过程中需要根据实际情况调整内部PID给定的值。