问题描述:
ATV320变频器将Fr1设置为LCC后,能否通过自带面板调速调速?所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
ATV320变频器将Fr1设置为LCC后,既可以通过远程图形显示终端调速,也可以通过自带面板调速。
通过自带面板,进入rEF菜单调速,此时调节的速度为频率值(单位:Hz)。
在rEF模式下,最高可以调到±599.0,但电机输出频率仍受高速频率(HSP)的限制。
比如:默认参数下,HSP为50Hz,给定频率超过50,变频器仍以50Hz运行。
是否有帮助?
{}
ATV320变频器将Fr1设置为LCC后,既可以通过远程图形显示终端调速,也可以通过自带面板调速。
通过自带面板,进入rEF菜单调速,此时调节的速度为频率值(单位:Hz)。
在rEF模式下,最高可以调到±599.0,但电机输出频率仍受高速频率(HSP)的限制。
比如:默认参数下,HSP为50Hz,给定频率超过50,变频器仍以50Hz运行。
是否有帮助?