我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320变频器的PID及休眠唤醒功能如何设置?

问题描述:
ATV320变频器的恒压供水如何设置?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器如何进入菜单:菜单介绍

ATV320变频器PID操作视频:操作视频

为了避免其他功能冲突,请先恢复出厂,步骤请看:恢复出厂

功能描述:以恒压供水为例,现场压力表量程0-10公斤,压力表模拟量类型0-10V,稳压在5公斤,PID给定为变频器内部给定。当压力值达到5公斤,用水量也很小,此时变频器输出频率会下降到20Hz,以20HZ运行超过20s以后,变频器休眠,压力降到3公斤以下,变频器唤醒。

设置步骤:

1,设置频率给定为端子,启动命令为端子。

2,设置PID反馈为AI2端子,AI2模拟量类型0-10V(如果压力表模拟量类型4-20MA,请将PID反馈设置为AI3)。PID反馈最小值0、最大值100。

内部PID给定设置为是,内部PID给定值最小值0,最大值为100。此时压力表反馈值0-10公斤对应PID过程值0-100,稳压5公斤内部PID给定为50。

3,ATV320变频器需要使用低速运行超时功能来实现休眠。

设置休眠:低速频率设置20Hz,低速超时设置为20s。那么压力达到5公斤,用水量也很小,频率下降到20Hz,以20Hz运行超过20s后,变频器休眠。

设置唤醒:唤醒模式为误差,PID唤醒误差阈值为20。那么压力降到3公斤以下,变频器立刻唤醒。

注意设置顺序为先设置低速运行超时,再设置PID唤醒误差。

请按下列步骤检查参数设置是否正确:先把DI1与+24导通让变频器运行。现场压力表压力小于5公斤,变频器输出从0加速到50Hz;压力大于5公斤而且用水量也很小,输出频率下降到20Hz,以20Hz运行超过20s后,变频器休眠;当压力小于3公斤,变频器被唤醒。

请注意:参数内部PID给定设置的是目标压力值对应的过程值,由于目前市面上部分远传压力表反馈值不准确,5公斤压力时反馈不一定是50,在调试过程中需要根据实际情况调整内部PID给定的值。