ATV310变频器常见问题汇总
问题描述:
ATV310变频器常见问题汇总所属产品线:
ATV310A变频器解决方法:
ATV310变频器常见问题如下:
| 类型 | 详细功能(点击链接) |
| 简单启停变频器 | 固定频率端子启动 |
| 面板启动,面板调速 | |
| 面板调速,端子启动 | |
| 0-10V调速或者电位计调速,端子启停 | |
| 4-20mA调频,端子启停 | |
| 简单参数设置 | 加速时间,减速时间设置 |
| 恢复出厂 | |
| 电机参数设置和自整定 | |
| 高于50Hz超频运行如何设置 | |
| 如何修改停车类型 | |
| 如何进入菜单 | |
| 轻载和重载如何设置 | |
| 端子功能和接线 | 模拟量AO1设置方法 |
| 继电器R1设置方法 | |
| 逻辑输入LI2设置方法,故障复位如何设置? | |
| 逻辑输入负逻辑如何设置? | |
| LO+和LO-逻辑输出端子功能如何设置? | |
| modbus通讯端口引脚定义 | |
| 制动电阻如何接线 | |
| 两线式变送器4-20ma做频率给定怎么接线? | |
| 应用功能 | 本地远程切换 |
| 端子加减速 | |
| 预设速度 | |
| 寸动 | |
| PID设置 | |
| 常见故障处理 | 电机缺相设置 |
| 资料下载 | 资料下载 |
是否有帮助?