ATV12变频器预设速度功能如何设置?
问题描述:
两个端子LI3和 LI4 ,分别控制30Hz和50Hz两个预设速度所属产品线:
ATV12变频器解决方法:
如果不清楚如何进入菜单和接线请点击下面链接查看:
ATV12菜单操作方式:操作方式
ATV12预设速度接线图:接线图
ATV12预设速度视频:预设速度视频
为避免功能冲突,请先恢复出厂,步骤请看:恢复出厂
本地远程功能描述:
两个端子LI3和 LI4 ,分别控制30Hz和50Hz两个预设速度。
设置步骤:
1、变频器启动命令设置为端子启停。

2、LI3和LI4端子分别控制30Hz和50Hz两个预设速度。

参数设置是否正确请按下列步骤检查:先把LI1与+24V端子导通让变频器运行。+24V单独和LI3接通,输出频率30Hz,+24V单独和LI4接通,输出频率50Hz。
ATV12变频器预设速度与端子对应关系:对应关系
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。