我们今天能为您提供什么帮助?

EPC软件的使用视频

问题描述:
EPC软件的使用视频

所属产品线:
EcoStruxure™ Power Commission software

解决方法:

EcoStruxure™ Power Commission(简称EPC)的使用场景及操作视频

基本功能 软件界面介绍
如何添加设备
MTZ应用 查看控制单元测量参数
查看断路器位置信号
设置控制单元保护定值
测试控制单元保护功能
修改EIFE的IP地址
NSX应用 控制断路器分合闸
仪表应用 PM5350参数设置
网关应用 连接Powertag Link SI B
查看及定位Powertag设备