浏览常见问题解答

ATV310通过端子启停的时候,可以通过面板复位故障吗?

发布日期: 04 一月 2022

问题描述:

ATV310能端子启动面板复位吗?

所属产品线:

ATV310A变频器

解决方法:

ATV310A参数614设置01后激活面板'运行'键复位故障,按下'运行'键保持2S后,可复位一些故障,这些故障包括:F001、F002、F006、F008、F010、F014、F015、F017、F018、F019、F020、F021、F025、F027和F028。

此功能仅在端子控制时有效,通讯控制时是无法通过面板复位的。

此功能也适用于ATV310L,ATV310L面板上运行键为'FWD'和'REV'。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。