浏览常见问题解答

TM241使用Machine Expert编程,添加TM3BCEIP模块(Ethernet/IP协议)最大数量是多少?

发布日期: 29 四月 2022

问题描述:

TM241使用Machine Expert编程,添加TM3BCEIP模块(Ethernet/IP协议)最大数量是多少?

所属产品线:

Modicon M241

解决方法:

添加TM3BCEIP模块(Ethernet/IP协议)最大数量是16块。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。