Vigi iC65 剩余电流动作保护附件尺寸是多少?
问题描述:
Vigi iC65 剩余电流动作保护附件尺寸是多少?所属产品线:
Vigi iC65解决方法:
Vigi iC65 剩余电流动作保护附件现在在售的是A类和F类的,原AC类的已经停产了(尺寸有差异),Vigi iC65 A类和F类剩余电流动作保护附件的尺寸只与极数有关,尺寸如下图所示:
需要注意的是,左侧部分是用来安装IC65断路器的,以4P为例,拼装好以后整体宽度为70.7+62.8=133.5mm左右,安装方法可以参照此视频:如何进行iC65断路器4P漏电附件的安装?
IC65 2P~4P断路器对应的尺寸如下图所示:

是否有帮助?