问题描述:
Vijeo Designer通过防火墙下载需要如何配置?所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
编辑器所在的 PC 和目标机器可以使用 FTP 命令来下载、上载和传输数据。为了使 Vijeo-Designer 的 FTP 命令流能够自由地通过防火墙,必须先配置防火墙,使它允许使用端口6001 与 13777 的 FTP 命令通过。
当正确配置防火墙后,在 PC 和目标机器之间,可以通过网络和防火墙下载和上载用户应用程序,或传输数据。
是否有帮助?
{}
编辑器所在的 PC 和目标机器可以使用 FTP 命令来下载、上载和传输数据。为了使 Vijeo-Designer 的 FTP 命令流能够自由地通过防火墙,必须先配置防火墙,使它允许使用端口6001 与 13777 的 FTP 命令通过。
当正确配置防火墙后,在 PC 和目标机器之间,可以通过网络和防火墙下载和上载用户应用程序,或传输数据。
是否有帮助?