问题描述:
LAD96570可搭配哪些断路器、热继和接触器使用?使用时搭配LAD96570的数量有何要求?所属产品线:
国产TeSys Deca接触器; 进口TeSys Deca接触器; 进口TeSys Deca GV3电动机断路器解决方法:
LAD96570是IP20防护等级的端子防护罩,可用于GV3P、GV3L、LC1D40A-65A以及LRD3136-3656进线或出线端子的绝缘保护。
1个LAD96570只能用于进线或出线的一端,因此用于GV3P、GV3L、LC1D40A-65A以及LRD3136-3656的端子保护时,一般需要在进线和出线端共选配2个LAD96570。
是否有帮助?