问题描述:
VigiEZD带漏电保护的塑壳断路器能否下进线?所属产品线:
EasyPact EZD解决方法:
VigiEZD带漏电保护的塑壳断路器可以下进线,但是VigiEZD160-250的额定电压降低,VigiEZD400-630的额定电压不变。
VigiEZD160-250下进线时额定电压为240V AC;
VigiEZD400-630下进线时额定电压为440V AC。
是否有帮助?
{}
VigiEZD带漏电保护的塑壳断路器可以下进线,但是VigiEZD160-250的额定电压降低,VigiEZD400-630的额定电压不变。
VigiEZD160-250下进线时额定电压为240V AC;
VigiEZD400-630下进线时额定电压为440V AC。
是否有帮助?