具备三级限流特性。
SSP1 面板按键说明如下: Alarm报警输出的触发条件分为以下4种情况: 1、当测试按钮未按下,控制电源故障,负载输出导通 2、当测试按钮未按下,控制电源导通,负载输出电路断开或检测到短路 3、当测试按钮未按下,控制电源断开,负载输出电路断开或检测到短路 4、当测试按钮按下,控制电源断开,负载输出电路断开或检测到短路
M262中两个Sercos III从站设备之间最大的间隔距离是100米。
恢复出厂设置的操作步骤如下: 1) 对总线耦合器断电; 2) 断开所有通讯电缆; 3) 将两个旋转开关设置到位置 8 (箭头朝下); 4) 对总线耦合器加电; 5) 等待至少 30 秒; 6) 将两个旋转开关设置到位置 0 (箭头朝上); 7) 对总线耦合器断电; 8) 对总线耦合器加电。
M580系统的本地机架最多可以使用2个BMENOC0321模块,提供控制网络和现场设备之间的以太网透明性。 注意:如果两个BMENOC0321在同一个机架上,可能只有一个IP可以启用。 注意:BMENOC0321也可以在M580热备份系统中使用。M580热备份使用两个物理模块。一个在主机架,另一个在备用机架。
在输出矩阵中,对应的继电输出口为:Signal relay,具体参考下图:
Tesys D系列接触器后缀S335具体含义如下: 接触器的塑料已由官方认证机构进行测试,并符合IEC60335-2-42标准。
VPIS分为三个版本,分别为VPIS-V1、VPIS-V2、VPIS-V3。 1、VPIS-V1版本已经停产,目前用VPIS-V2 Without vo类型替换; 2、VPIS-V2版本部分在售,它分为两类产品:VPIS-V2-vo(With vo)带电压输出功能和VPIS-V2(Without vo)不带电压输出功能;...
LXM28伺服中设置Modbus地址是P3-00。 出厂设置为127,可设置范围值1~247。
RCA类控制命令元器件不能配延伸旋转手柄。
塑壳型号中Mic为电子脱扣单元Micrologic的缩写。
以下是GB4793.1和IEC61010-1标准对于仪表的测量类别的定义:
NSX和NS的插入式套件不能通用。
ICT+LED不可以加辅助触点。
MT08-63H型断路器3台缆绳联锁方案,其固定板间的最大距离 ( 垂直或水平 ): 1 000mm,缆绳的弯曲半径不小于 100mm。 详细尺寸见下图:
作为控制备用回路的MT断路器,只有在2台控制主进线的MT断路器都分断的情况下,才能合闸;只要有1台控制主进线的MT断路器合闸,备用回路的MT断路器不可以合闸。
需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。