在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image


原始设备制造商


 
 
 

套标机

 
 

  套标机是一种将筒标自动切断,准确套入PET瓶的包装机械,配合后道热收缩工序,将标签完好地固定于PET瓶的适当位置。主要应用于啤酒饮料、化工、医药等行业,尤其在果汁包装生产线中,是必不可少的设备。



  套标机的工作基本原理是:当输送带上有瓶子经过照瓶电眼时,切刀伺服控制的刀盘组会自动切标一次,然后等待切标完成后,拉膜伺服控制的驱动组会自动送下一张标签,并同时将刚才切下的卷标射入刷下机构中,由刷下料轮组将该卷标刷下,此张标签就会套入瓶
 
套标机主要分为如下几个功能组:
  •   模组 1 :放料机构
  •   模组 2 :切膜伺服
  •   模组 3 :拉膜伺服
  •   模组 4 :分瓶器
  •   模组 5 :其他辅助机构
 
套标机需要根据不同的工艺要求需要两种操作模式:
A. 色标模式,即当输送带上有瓶子通过照瓶光电时,拉膜伺服启动,当触发色标光电传感器后,拉膜伺服立即停止运动;
B. 定长模式,即当输送带上有瓶子通过照瓶光电时,拉膜伺服启动,并在运动过一段指定长度后(在触摸屏上设置该拉膜长度),拉膜伺服自动停止运动。

解决方案:M221+PTO+LXM23

典型应用案例

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接