在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image


原始设备制造商


 
 
 

氨纶包覆膜一体机

 
 

机器外观图

anlunbao

工艺简介

该设备处于原料丝的处理阶段(纱线预处理),主要将氨纶丝与其它的化纤丝进行叠加,然后用于织布环节,目的是使得加工出的产品既有化纤丝的特性同时又具有一定的弹性。

工艺流程

anlunbao

 

丝卷上的其它化纤丝与氨纶电机退解的氨纶丝叠加后,经横动机构,在黑辊电机带动下,卷绕到筒子上,形成成品丝卷。

 

控制系统需求

横动电机需要防叠功能:需要干扰波,干扰波的幅度和扰动周期从HMI设定;同时辊筒的纱线需要一定络交角。
动程修正:动程电机负责凸边处理,防止产生硬边,不易退绕;动程要有手动会回原点功能。
速度修正功能:氨纶罗拉、黑辊电机根据负载不同需要速度修正。保证异步电机实际速度精度控制要求,两边共4个接近开关测速反馈(需要高速计数器能)。
氨纶罗拉可以选择开/关,机械参数设定画面如齿轮比,罗拉直径、测速开关齿轮脉冲数等,需要不同的用户等级进行操作。
启动停止或加减速过程中不能出现断丝,要求具备同步功能。
运行速度要求:最快600米/分,加减速时间大约15~20秒。
各变频器的运行状态、电流、实际频率速度均需在HMI上显示。
PLC与变频器的运行频率通过MODBUS通讯给定,命令也通过通讯启动。
报警功能要求,画面显示。

 

施耐德解决方案

anlunbao 

方案说明

以TM218 PLC作为主机控制器,主机控制器的4个高速输入用于记录4个接近开关的测速反馈,通过ModBus总线控制左右两侧的氨纶罗拉、横动、黑辊变频器,其中氨纶罗拉及黑辊变频器运行速度闭环模式,横动的速度干扰三角波在PLC内控制。


主要元件清单

名称

型号

性能描述

数量

HMI

HMIGXO3502

7彩色触摸屏,内置串口

1

PLC

 

TM218LDA24DRHN

AC220V供电,14DI(4路快速输入),10DO(继电器),内置串口

1

 变频器

ATV303HU15N4

1.5KW,频率范围0.5~400Hz,支持电压/频率比等电机控制模式,内置串口

6

 变频器

ATV303HO75N4

0.75KW,频率范围0.5~400Hz,支持电压/频率比等电机控制模式,内置串口

1

典型应用案例

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接