在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image


原始设备制造商


 
 
 

双变频卷染机

 
 

机器外观图

shaungbianpin 

 

工艺简介

双变频卷染机是一种间歇式平幅染色设备,用于布匹的染色处理,属于染整工序的前道工序,按照运行的环境分为常温常压型和高温高压型。卷染机染缸内安装有两根卷绕轴,卷绕轴按照一定的工艺要求(包括温度,道数,速度,张力等)将轴上的布匹通过染缸里染液里进行染色(边卷边染),从而达到一定的染色效果,染色是否均匀以及是否对布匹有损伤都取决于两根卷绕轴的运行情况。


 

工艺流程

shuangbianpin

 

卷绕轴A和B卷绕布匹,使其反复在染料中浸染


 

控制系统需求

  • 两个卷绕轴(卷布)按照设定的速度和要求的布面张力运行,运行中要求布匹的张力始终保持一致,不能出现波动


 

施耐德解决方案

shuangbianpin 

方案说明

以TM238 PLC作为主机控制器,通过CANOpen总线控制两台拖动卷绕轴电机的变频器,两台变频器通过编码器反馈信号实现速度闭环磁通矢量控制,保证快速响应和速度精度。


主要元件清单

名称

型号

性能描述

数量

HMI

HMIGXO3502

7彩色触摸屏,内置串口

1

PLC

 

TM238LFAC24DR

AC220V供电,14DI(8路快速输入),10DO(晶体管)

1

 

内置串口、CANOpen接口

 变频器

ATV71HU55N4

5.5KW,频率范围1~500Hz,支持电压/频率比、闭环矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口

2

 编码器卡

VW3A3401

RS422差分输出

2

典型应用案例

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接