在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
解决方案
search
search
 
 
 

解决方案

 
 
纺织
 
 
 

行业整体介绍

 
 

施耐德电气助力纺机行业客户

施耐德电气是世界范围内的纺织机械自动化解决方案提供商。通过创新MachineStruxure 解决方案平台,施耐德电气通过提供全球通用的技术以及世界范围内的服务,帮助纺织机械制造商和机器的使用者共同应对所面临的行业挑战。 施耐德电气自2006年起就在中国建立了专业的纺织机械行业团队,紧跟世界纺织机械行业发展的脚步,为国内外的纺织机械制造商客户提供了纺纱设备、织造设备、非织造布设备、化纤设备、染整设备多种机型的基于MachineStruxure的自动化解决方案,并开发出了专用于实现纺织机械工艺的专用应用功能块,使得施耐德解决方案具有了更高的附加价值。

施耐德解决方案除了实现设备的功能之外,还为客户提供了:缩短设备上市时间、节约总成本、提高设备能效的附加价值。

缩短设备上市时间

我们的行业应用专家了解纺织机械的功能需求和设计需要,结合MachineStruxure平台,协助客户更高效的完成设备开发工作。

节约总成本

施耐德电气可以帮助您减少机器服务周期内的成本。

  • 一周24小时热线
  • 世界各地的服务培训
  • 快速更换元件
  • 24小时供应替换元件

 

提高设备能效

> 计算您的机器的能源足迹

  • 在机器设计阶段您就可以用SoMachine平台模拟用于特定机器的每一个元件所需的能量,然后使用应用程序的功能块(AFBs)计算您的机器动态,与运转速度相关联的能源损耗的轨迹。
  • 通过集成功率表(能源仪表板),相同的AFBs可以被用于监测当前的测量结果。不仅让您的工程团队在设计阶段就得到强有力的帮助,而且帮助设备的操控人员,在任何时候通过人机界面读取每个产品的能源数据,同时还能根据这些信息优化系统。

> 全面的咨询服务

  • 高能源效率机器的设计与施工对于经验和知识都有很大的要求。当您使用施耐德电气咨询服务的时候,您会与拥有丰富工作经验以及先进测量技术的工程师一起工作,以帮助您识别设备,可以检查例如降低高待机能耗。

> 高能源效率机器技术

  • 通过例如ECAM的工具,SoMachine可以为运动设计能量优化奠定基础。应用程序的功能块例如«intelligent line shaft»可以为你创造更多的优化潜力。SoMachine包含了比IE3等级更高的伺服电机,伺服电机驱动共享直流总线,同时还不需要采用多余的产品来储存能源,而所有的这一切都为高能源效率的设计提供了解决方案。

历经近十年,与客户共同发展的施耐德电气获得了众多纺机制造商客户的信赖,施耐德解决方案已涵盖了纺纱、织造、非织造布、化纤、染整各工序典型设备。

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接